请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28521您好!
在我们的交错 PFC 中、有一个二极管 D3作为附加图片。
它的用途是什么? 客户想要详细信息。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jordan、
该二极管 D3是对 PFC 电路的常见补充。
在应用交流电的启动时、有一条从与到 PFC 大容量电容 CB 的直接路径。
该电流可能非常大、具体取决于施加 Vs 的交流波形。
如果这种高电流流经 L1 L2电感器、则可能导致磁芯饱和。
当 PFC 打开时、它将开始使用饱和电感器进行开关、这不是很好。
选择升压二极管 D1 D2以实现快速反向恢复、同时选择添加的 D3以承受峰值浪涌电流和最大交流线路电压。
浪涌二极管通常成本较低、因为它不需要快速恢复。
在 UCC28521 PFC 组合 IC 示例中、第19页:
升压二极管为 HFA08TB60、8A 600V 超快速软恢复
浪涌旁路二极管为 GI756。 6安培平均电流、400安培浪涌电流、600V
问得好。