This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000 Delfino MCU F28377S LaunchPad 开发套件

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608349/c2000-delfino-mcus-f28377s-launchpad-development-kit

您好、C2000 Delfino MCU F28377S LaunchPad 开发套件具有差动 ADC。 您可以在下一张图片中看到动态效果。  

我的问题是。 是否可以使用它来确保负电压值? 因为我希望使用分压器测量110 [V]交流电压信号。 有可能吗? 必须将空档置于套件接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    此处发布了类似的问题、可以回答您的问题:

    e2e.ti.com/.../2239192

    如果您有任何其他问题、请查看并告知我。

    最棒的
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我明白了、但简单的 ADC 和差分 ADC 之间有什么区别? 我不明白。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    您是指单端 ADC 吗? 如果是这样、单端 ADC 测量相对于接地的信号、而差分 ADC 测量两个信号之间的差值。

    如果您想大致了解有关 ADC 的更多信息、我建议您查看有关 ADC 的 TI 高精度实验室培训系列:

    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    视频1.3进一步详细介绍了单端输入和差分输入之间的差异。

    最棒的
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    在查看数据表时、我找不到如何设置 VSSA。 有什么帮助吗? 它会非常有帮助。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSSA 连接到电路板上的 GND。