This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36H33B2:是否可以仅使用 F28M3x 系列中的 C28内核?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M36H33B2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612064/f28m36h33b2-is-it-possibile-to-use-only-the-c28-core-in-f28m3x-family

器件型号:F28M36H33B2

您好!

我对 F28M3x 微控制器有两个问题、它们有两个内核:一个 C28
和一个 ARM Cortex-M3。

  •  如果我不需要 ARM 内核的资源、是否可以仅使用 C28内核?

  •  C28内核的性能如何? 它是否与 F28334相当?



提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Massimo Ceschi"] 如果我不需要 ARM 内核的资源、是否可以仅使用 C28内核?

    是的、您只能很好地使用 C28x 内核。 我个人不建议你这样做。

    [引用 user="Massimo Ceschi"] C28内核的性能如何? 它是否与 F28334相当?[/引述]

    F28334相比、F28M36H33B2的 C28x 内核在外设中的负载更大。 您可以通过检查设备主页来进行相同的比较。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引述]

    您好!

    Massimo Ceschi
     如果我不需要 ARM 内核的资源、是否可以仅使用 C28内核?

    是的、您只能很好地使用 C28x 内核。 我个人不建议你这样做。 [/报价]

    您需要 在 M3侧使用设备初始化代码、因为在此系统中、M3是主设备、与设备初始化相关的许多任务只能通过 M3代码完成。 请参阅 TRM 和示例代码 、了解有关需要在 M3中完成的初始化的更多详细信息。

    系统初始化后、C28x 可以独立于 M3运行(如 Gautam 所述)。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。
    我之所以要求提供此信息、是因为我遇到了此问题:
    我有一个在 F28334 DSP 上运行的应用固件。
    现在、我必须实现一个新功能、我需要更多 RAM。 我正在寻找具有更多 RAM 的 F28xxx DSP。
    F28M36H33B2 DSP 是否是正确的选择? 或者是否还有其他 F28xxx DSP 无法满足我的要求?
    提前感谢。

    Massimo Ceschi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../overview.page

    乍一看、我会考虑改用 F2837xS 系列-绝对更多的 RAM、更高的速度、更多的闪存、更低的价格... 我确信封装尺寸不同、但 F28M36H33B2封装也不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记指定另一个要求:内核电源必须与 F28334相同、即1.9V
    抱歉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Massimo、

    F28M35需要3.3V、1.8V 和1.2V 电源轨。

    如果您只需要更多的 RAM、您是否可以将外部 RAM 连接到 F2833x XINTF 外设?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、
    不、我不能。
    电路板上没有空间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimo、

    您是否有其他性能或功能集要求?

    F2806x 具有更多的 RAM、但闪存更少、速度更慢。

    Tommy