您好!
我对 F28M3x 微控制器有两个问题、它们有两个内核:一个 C28
和一个 ARM Cortex-M3。
- 如果我不需要 ARM 内核的资源、是否可以仅使用 C28内核?
- C28内核的性能如何? 它是否与 F28334相当?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 F28M3x 微控制器有两个问题、它们有两个内核:一个 C28
和一个 ARM Cortex-M3。
提前感谢
您好!
[引用 user="Massimo Ceschi"] 如果我不需要 ARM 内核的资源、是否可以仅使用 C28内核?
是的、您只能很好地使用 C28x 内核。 我个人不建议你这样做。
[引用 user="Massimo Ceschi"] C28内核的性能如何? 它是否与 F28334相当?[/引述]
与 F28334相比、F28M36H33B2的 C28x 内核在外设中的负载更大。 您可以通过检查设备主页来进行相同的比较。
此致、
Gautam
您好,
[引述]
您好!
Massimo Ceschi如果我不需要 ARM 内核的资源、是否可以仅使用 C28内核?
是的、您只能很好地使用 C28x 内核。 我个人不建议你这样做。 [/报价]
您需要 在 M3侧使用设备初始化代码、因为在此系统中、M3是主设备、与设备初始化相关的许多任务只能通过 M3代码完成。 请参阅 TRM 和示例代码 、了解有关需要在 M3中完成的初始化的更多详细信息。
系统初始化后、C28x 可以独立于 M3运行(如 Gautam 所述)。
此致、
Vivek Singh