This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:当我安装 Motorware 时、为什么不会看到"debug"项目文件中的文件夹(用于8301驱动程序和28027)

Guru**** 2537600 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28027F, LAUNCHXL-F28069M, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612356/tms320f28027f-why-don-t-see-debug-folders-in-project-files-for-8301-driver-and-28027-when-i-install-motorware

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARELAUNCHXL-F28069McontrolSUITE

我在安装 Motorware 时看到随机行为。 我有 Windows 8。

   在 Instaspin 目录中、我只能看到闪存文件夹、没有调试文件夹。 那些显示调试文件夹的项目在该文件夹中没有任何文件。

如何解决该问题。 我认为这些示例需要在有源调试配置中进行编译、在有源闪存配置中、程序不能用于我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首次编译该编译配置时会创建"Flash"和"Debug"文件夹。
    如果您缺少这些文件夹、这就不是问题、这意味着您尚未编译这些文件夹。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob 是正确的、编译配置文件夹在 CCS 中编译之前不会显示。 有时、我们会犯错误、并从我们的末尾释放具有空构建配置目录的 Motorware、但我不认为 MW18中发生了这种情况。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob 和 Sean、您好!

    我已经编译了项目、调试文件夹不会出现、只有闪存会出现。

    除了具有某种优化级别的闪存之外、我没有任何其他选项来构建配置。

    当我在 Instaspin 指令中读取构建配置为活动调试时、我在 PC 上看不到这一点。 附加了"InstaSPIN 项目和实验室用户指南"的一节。 无论如何、最终结果是、尽管在窗口出现时选择了"粗鲁重试"选项、应用程序仍无法运行。

    8301电路板上没有 LED 亮起。

    谢谢

    纳文杜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单击锤子旁边的小三角形、您将看到一个小下拉框、您可以在其中选择构建"Debug"构建配置。 单击锤子即可构建当前选定的构建配置、在您的案例中为闪存构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    我在锤子下面看到的是"1闪存(优化级别2、闪存构建)、请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我忽略了一件事、那就是 F28027! 对于'27、lab01没有调试构建。 调试构建(主要是?) 从 RAM 运行、我想27没有足够的 RAM 来执行此操作。 好的、Sean?

    对于 F28027、lab01、只有一个闪存构建配置。 缺少/无关文件夹不是问题所在。

    您写道:
    >无论如何、最终结果是、尽管在窗口出现时选择了"粗鲁重试"选项、应用程序仍无法运行。
    > 8301板上没有 LED 亮起。

    您使用的是什么硬件? 具有 BoostXL DRV3801的 LaunchPadXL TMS320F28027F?
    我建议您首先尝试仅使用 LaunchPadXL、而不使用 BoostXL 板。 只需拆下 BoostXL 板、将三根跳线放回原位、将所有启动开关置于 ON 位置、然后重试。 这应该首先起作用、然后再尝试其他任何东西。 以这种方式运行 lab01将导致最右边的 LED 闪烁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正 Rob。 F28027F 在内存方面是一个较小的器件、因此没有针对'Debug'(即 RAM)设置来构建一个项目的选项。 唯一可用的选项是闪存构建配置。

    proj_lab01所指的 LED 位于 F28027F LaunchPad 上、而不是 DRV830x BoosterPack 上。 请仅使用 LaunchPad 重试、并确保跳线设置正确用于从 USB 供电、而不是通过接头供电、这是您在向 DRV830x BoosterPack 提供直流总线时将使用的选项。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是注意到我有 Launchpad 28027、而不是28027F。

    如何使用 motorware 使28027工作?

    谢谢

    纳文杜
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然在技术上可能可以在非 F 芯片上使用 motorware 的某些部件、但您将无法按照示例和实验室进行操作。 这只是一个不好的起点、会增加学习曲线。 我建议您只使用 F28027F launchpad、或更好的 LAUNCHXL-F28069M、因为它的价格稍贵、功能更强大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "F"后缀表示 InstaSPIN-FOC 已加载到器件的安全 ROM 中;同样、"M"表示 InstaSPIN-FOC 和-MOTION 均可用于非易失性存储器。 如果没有"F"或"M"器件、您将无法使用 Motorware 示例、因为它们旨在与 InstaSPIN 库配合使用。 您仍然可以下载并浏览 controlSUITE BLDC 示例、这些示例是开源的、不需要器件上已有任何特定的 ROM 映像。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sean 和 Rob、

    刚刚订购了29069M

    此致

    纳文杜