This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:当电机运行时、UART 停止响应

Guru**** 2538480 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613303/tms320f28027f-uart-stop-responding-when-motors-are-running

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8305EVMDRV8305

您好!

我们正在开发一个使用 C2000 Piccolo LaunchPad 和 Boostxl-DRV8305EVM 引导的项目。  我们希望通过 UART 发送命令(发送配置数据、以一定速度启动电机、停止电机等)。 在电机开始以特定速度运行(通过 UART 提供)之前、一切看起来都正常 、但随后 UART 停止响应、并且我无法发送命令来停止电机。 在电机运行时 UART 是否有任何原因停止工作?我需要做什么来表示停止?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPIO28 (SCIRX)连接到 DRV8305的 FAULT 引脚、该连接将上拉 GPIO 以影响 UART。
    2. SCI 函数是在后台运行还是在 ISR 中运行? 有足够的 CPU 带宽来实时接收数据?