请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027F 主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8305EVM、 DRV8305
您好!
我们正在开发一个使用 C2000 Piccolo LaunchPad 和 Boostxl-DRV8305EVM 引导的项目。 我们希望通过 UART 发送命令(发送配置数据、以一定速度启动电机、停止电机等)。 在电机开始以特定速度运行(通过 UART 提供)之前、一切看起来都正常 、但随后 UART 停止响应、并且我无法发送命令来停止电机。 在电机运行时 UART 是否有任何原因停止工作?我需要做什么来表示停止?
非常感谢!