This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:关于 ADCRESEXT 和 ADC 错误!

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610567/ccs-tms320f28335-about-adcresext-and-adc-error

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我一直在努力 提高 ezdspf28335上的 ADC 性能、但我还没有得到令人满意的结果。 我使用 CCS 调试器存储器视图查看 闭环 升压转换器 设计输出电压的 ADC 转换结果的32位二进制结果 、并发现最后25个 LSB 发生了变化。 根据 TMS320F28335数据表、我应该只得到+15或-15 LSB 变化。 为了解决这个问题、我已经将 ADCLO 连接到 AGND、 并 通过2.2uFarad 电容器将 ADCREFM 和 ADCREFP 连接到 AGND。 我唯一要做的就是 通过22kohm 将 ADCRESEXT 连接到 AGND;然而、经过多次搜索、我找不到 它在电路板上的位置。 我正在使用的频谱数字 ezdspf28335 仅引用了它一次

http://c2000.spectrumdigital.com/ezf28335/docs/ezdspf28335c_techref.pdf

如果有人能向我提供建议并指出正确的方向、我将不胜感激。

谢谢。

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    您能否详细说明您的设置? 您要转换的信号源是什么? 电压范围是多少? 是缓冲还是滤波?

    我对您观察到32个 ADC 结果位中的25个正在变化感到困惑。 F28335只有一个12位 ADC。 您查看了哪些寄存器?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tommy。

    信号源是运算放大器输出(0.5V 至大约1.5V)范围。 它是一个误差信号。  我也使用 RC (30欧姆和2.2微法拉)对其进行滤波。

    我正在使用(View->memory->data->32位二进制数->&AdcRegs.ADCRESULT0)监视结果。 这是我的初始线程

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/609821/2247353#2247353

    你怎么看? 我应该怎么做? adcresext 怎么样?

    顺便说一下、我对 ADC 到 ePWM 的运行还有一个小问题、因为当我的 TBPRD 大于4095时、12位 ADC 的输出是 BTW 0和4095假设7500、在100%占空比对应于7500的 cmpa 时、 ADC 的4095如何转换为 cmpa 的7500?

    我希望我的问题不是太多

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    根据您链接的原理图、ADCRESEXT 已被组装:

    对于 ADC 结果、我建议您使用16位本机字来监视 AdcMirror.ADCRESULTn 寄存器、以便考虑更少的配置因素。

    如果您继续看到转换中的野生波动、我建议您在静态电压下驱动时后退一步并尝试 ADC_SoC controlSUITE 示例。  为了实现有效调试、正在进行的操作过多。

    ADC 12b 满量程范围与 ePWM 16b 寄存器无关。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tommy、

    我完全同意你的意见,我已经开始着手进行这方面的工作。

    我尝试使用控制套件示例转换1V 电压、但我得到了[2559、2557、2561、2561、2558...] 对于 voltage1和[2611、2614、2611、2611、2611...] 对于 voltage2。 我知道我应该得到4096/3之类的东西。 因此、我尝试检查了偏移误差、通过转换 ADCLO、我得到了[554,618,562,618,558...] 对于 voltage1和[240,230,247,230,235...] 对于 voltage2 我认为这是一个严重的问题、因为我期待的是大约20件事。 ADCLO 数字值没有多大意义、因为即使我要转换同一信号、我也会从两个端口获得非常不同的结果。 而且我也在使用输入 RC 滤波器。 我还使用内部基准 ADCREFIN (即默认值)、ADCREFM 和 ADCREFP 通过2.2微法拉接地(AGND)。

    您认为我应该如何解决这个问题?

    希望很快收到您的回复。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    使用内部基准模式时、您能否确认取消了 ADCREFIN 选择 JP1跳线?

    您是否在 RC 滤波器的输出端测量1V 电压? 您是否也通过滤波器对 ADCLO 进行采样?

    您可以尝试使用 ACQ_PS = 15吗?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    1A。 最初、我通过 JP1将 ADCREFIN 短接至 U29、我觉得  c2000.spectrumdigital.com/.../ezdspf28335c_techref.pdf 中的图 A-4 希望我这样连接它、这样 VDDA_3V3的电源就会到达 ADCREFIN、也许我会误解它。 我断开了连接并再次运行 ADCLO 测试、但在 我按照建议将 ACQ_PS 增加到15之前、我没有看到太大的差异、现在我得到了[16、15、24、15、12……] 和[6、6、3、3、5...] 来自 ADCINA4和 ADCINA3 RESP。 我感觉如果我减去大约 18和5的偏移。  我可以、对吗?

    1b。 与在1a 中、我刚刚通过一个10欧姆电阻器连接了 ADCLO 不同、我这次决定使用 RC。 然后我通过 AGND (1k Ω 电阻器+接地)将 C 接地至电压为0v 的电源接地端。 我得到了以下 [11、37、29、0、0...] 和[0、12、16、8、0...]。 似乎地面把它弄乱了。 无论如何、您认为或者我错误地执行了测试、是什么?

    2.对于1V 测试、我的输出来自运算放大器、经过 RC (10欧姆和2.2微法拉)。 我得到了以下 [2176,2138,216,02166,2162...] 和[2174,2129,2141,2157,2150...]。 我测量了 ADC 输入两端的电压、当我测量相对于接地的电压时、我得到1V、当我测量相对于 AGND 的电压时、我得到0.7V。 模拟接地中的电阻消耗约0.3V。 我了解了如何在上面的链接中设置 A-11中的模拟接地。 我的 AGND 设置是否正确? 我应该得到 AGND 上的压降吗? 无论如何、即使在0.7V 时、我获得的上述数字值也毫无意义?

    你怎么看?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您的帖子可能被削减了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,这是个错误… 我粘贴了完整内容...
    希望很快收到您的回复。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="David Bungboje"]

    1b。 与在1a 中、我刚刚通过一个10欧姆电阻器连接了 ADCLO 不同、我这次决定使用 RC。 然后我通过 AGND (1k Ω 电阻器+接地)将 C 接地至电压为0v 的电源接地端。 我得到了以下 [11、37、29、0、0...] 和[0、12、16、8、0...]。 似乎地面把它弄乱了。 无论如何、您认为或者我错误地执行了测试、是什么?

    [/报价]

    您应该直接在无电阻的情况下对 ADCLO 采样。  在 ACQ_PS 采样窗口内、有一个采样电容器(Ch)必须被充电(或放电)至 ADCIN 电压。  添加串联电阻(Rs)将降低充电速度:

    [引用用户="David Bungboje"]

    2.对于1V 测试、我的输出来自运算放大器、经过 RC (10欧姆和2.2微法拉)。 我得到了以下 [2176,2138,216,02166,2162...] 和[2174,2129,2141,2157,2150...]。 我测量了 ADC 输入两端的电压、当我测量相对于接地的电压时、我得到1V、当我测量相对于 AGND 的电压时、我得到0.7V。 模拟接地中的电阻消耗约0.3V。 我了解了如何在上面的链接中设置 A-11中的模拟接地。 我的 AGND 设置是否正确? 我应该得到 AGND 上的压降吗? 无论如何、即使在0.7V 时、我获得的上述数字值也毫无意义?

    [/报价]

    VREFLO 在您的设置中是如何连接的?  R6是否组装在 eZdsp 上?

    运算放大器是如何供电的?  相对于 eZdsp、您的运算放大器电路的接地基准是多少?  您的输入信号如何接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    我在这个论坛的某个地方看到、无论使用内部基准还是外部基准、都应该通过一个2.2微法拉电容器将 ADCREFM (我认为这是 VREFLO)和 ADCREFP 接地。 我也在这样做。

    我根据本材料 www.ti.com/.../spraap6a.pdf 的图4设置 ADC 输入 我的 Rin 为10欧姆、Cin 为10pF。 我使用的是具有+12V 和-12v 电源的双路运算放大器。 这是一个差分运算放大器、其中对于2个具有 v1作为接地的运算放大器、我有0.1 (v2-v1)。 由于我一直使用单个接地(即电源接地)、因此我只是将该接地连接到 ADC。

    我认为 R6没有被组装。 我只是将一个1k 欧姆电阻器连接为 R6、并将其接地以构成 AGND。

    顺便说一下、我不是真的在使用您粘贴的图、而是将这个图与运算放大器一起使用、并且那个图有 Rin 和 Cin、如果我将您所说的不是通过电阻器采样 ADCLO 的内容汇总在一起、在我的例子中是 Rin、 您的意思是、我应该只将 R&I 用于模拟输入、而不是 ADCLO 采样测试。 如果是这样,我会这样做,但我仍然没有解决转换问题。。

    感谢你的帮助

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="David Bungboje"]

    我在这个论坛的某个地方看到、无论使用内部基准还是外部基准、都应该通过一个2.2微法拉电容器将 ADCREFM (我认为这是 VREFLO)和 ADCREFP 接地。 我也在这样做。

    [/报价]

    无论是使用内部基准还是外部基准、在数据表中、ADCREFP 和 ADCREFM 引脚的处理方式对我来说都是一样的。  我看到 ADCREFIN 的不同处理方式。

    您应该只使用板载 C11和 C12电容器。

    [引用用户="David Bungboje"]

    我根据本材料 www.ti.com/.../spraap6a.pdf 的图4设置 ADC 输入 我的 Rin 为10欧姆、Cin 为10pF。 我使用的是具有+12V 和-12v 电源的双路运算放大器。 这是一个差分运算放大器、其中对于2个具有 v1作为接地的运算放大器、我有0.1 (v2-v1)。 由于我一直使用单个接地(即电源接地)、因此我只是将该接地连接到 ADC。

    [/报价]

    这听起来不错。  10Ω Ω 是相对较低的电阻、但如果转换不可重复、您可能需要增大 ACQ_PS 值。

    [引用用户="David Bungboje"]

    我认为 R6没有被组装。 我只是将一个1k 欧姆电阻器连接为 R6、并将其接地以构成 AGND。

    [/报价]

    为了进行基线调试、我建议使用一个0Ω Ω 电阻器来组装 R6。  1kΩ Ω 的电阻过大。

    [引用用户="David Bungboje"]

    顺便说一下、我不是真的在使用您粘贴的图、而是将这个图与运算放大器一起使用、并且那个图有 Rin 和 Cin、如果我将您所说的不是通过电阻器采样 ADCLO 的内容汇总在一起、在我的例子中是 Rin、 您的意思是、我应该只将 R&I 用于模拟输入、而不是 ADCLO 采样测试。 如果是这样,我会这样做,但我仍然没有解决转换问题。。

    [/报价]

    该图是数据表中的 ADC 输入阻抗模型。  它旨在让用户了解 ADC 输入引脚的电气特性。  例如、您可以使用该模型运行 SPICE 仿真、以计算系统所需的 ACQ_PS 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对我的问题没有感到厌倦。

    我基本上完成了你所说的一切。 我已采纳了你的建议,并作出了必要的修改。 现在、我只有 2 个主要连接。

    Adclo 直接接地。 (R6是袋装的、我之前就错过了)。

    2 、Adcin 和 输入电压之间的 RC 滤波器(10欧姆和10pF)。

    我还打开了用于内部基准操作的 JP1。 但是、我仍然没有得到正确的值、正如 Richard 还说过的、我必须先解决 ADC 转换误差、然后才能考虑其他问题。

    现在、如果我尝试转换 adclo、我将获得介于0和20之间的合理结果、但如果我尝试采样0.5V、我将得到大约1500。 我已经仔细测量了电源的输出以及 adcin 引脚电压、它们是相同的。 我仍然不知道是什么错了!!!

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    您能否检查 SysCtrlRegs.HISPCP 是否设置为将 ADC 模块时钟<= 25MHz 的值? 有一些旧的例子没有这样做,结果不好。

    您是否有另一个可用于查看问题是否在其他设置中仍然存在的板?

    尝试外部基准模式将会有深刻的见解来查看内部基准是否可能出现故障。 电路板上似乎包含2.048V 电压、因此您只需在为 ADC 上电之前对 ADCREFSEL 寄存器进行编程即可。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    HISPCP 设置为3 (即除以6)、但我将 CPS 设置为1、因此 ADCCLK 将为12.5MHz。
    我还在上电之前将 REF_SEL 位设置为1、但实际上没有区别。
    我在使用的两个板上获得了类似的结果。 我正在了解[1426、1420、1429、1442、1434...] 0.5V 的电压范围。
    您认为我还可以尝试其他什么?
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    有东西不会累加。  让我们尝试一下:

    1. 从电路板上断开所有工作台设备(电压基准、运算放大器等);连接的唯一器件应该是 P6上的5V 直流电源和用于嵌入式仿真器的 USB 电缆
    2. 取消选择 JP1 ADCREFIN 跳线
    3. 将 JP1-1 (2.048V 基准电压)直接跳转至 P9-6上的 ADCINA2
    4. 运行 ADC_SoC 示例的未修改副本

    您应在 ADCINA2上转换~2796。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    正如您告诉我的那样,我已经执行了测试。。 我移除了电路板上除电源线和 USB 电缆以外的所有连接、取消了 JP1、 然后将 JP1-1直接跳至 ADCINA2。 我观察到大约~530。 我测量了 JP1-1相对于 adclo 的电压、其值为2.048V、与预期值相同。 然后、我决定对所有其他引脚执行相同的测试、方法是将两个电路板的 CONV00从0-15更改为0。 两个 ezdspf28335电路板的结果如下:


    电路板1

          ADCINA 0-7                          JP1-1                    ADCINB 0-7                            JP1-1
    [506,504,510,513,510...]            2.048V      [2817、2817、2813、2812、2815...]       0.984v
    [526,522,518,510,522...]            2.048V [2542、2540、2538、2537、2544...]              0.994v
    [538,534,518,540,522...]            2.048V      [2534、2534、2534、2540、2538...]       1.004v
    [2655、2654、2653、2652、2650...]  1.007v      [2714、2718、2714、2718、2714...]       0.994v
    [2614、2614、2616、2618、2621...]  1.015v      [474,466,466,458,484...]                  2.048伏
    [2714、2714、2715、2715、2718。。。]  1.020v      [2730、2733、2732、2734、2736...]       1.020伏
    [2788、2788、2787、2783、2783……]  1.032v      [2771、2769、2773、2769、2769...]       1.010伏
    [2817、2817、2813、2812、2815...]  1.040v      [2805、2805、2805、2804、2805...]       1.024伏

    电路板2

            ADCINA 0-7                              JP1-1              ADCINB 0-7                                    JP1-1
    [522、530、534、530、538...]              2.046V       [2320、2320、2310、2311、2313...]       0.974V
    [513、522、512、514、506...]              2.046V       [2199、2189、2187、2189、2195...]       0.984V
    [541,550,544,546,546...]              2.046V        [2337,233,233,233,233,2331...]      0.988V
    [2716、2716、2714、2719、2715...]   1.000V        [2611、2612、2616、2614、2616...]      0.975V
    [2614、2610、2620、2618、2612...]   1.010V        [466、473、470、470、470...]                2.046V
    [2700、2690、2692、2697、2696...]   1.019V         [2637、2642、2637、2641、2634...]      1.006V
    [2714、2722、2723、2715、2726...]   1.022V        [2674、2678、2682、2682、2682。。。]      1.002V
    [2739、2736、2742、2741、2735...]   1.032V        [2714、2714、2714、2714、2714、2714...]      1.020V




    尽管数字值完全不重要、但我认为它有某种模式。 我希望有了这个、我们将能够看到正在发生的更好的情况。

    你怎么看?

    对电路板还有希望吗?

    希望很快收到您的回复。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

     我想我看到您提到您使用的 ccsv3.3有点旧。

     在一个真正的旧帖子中提到了一个错误、例如:_2833xAdc

    您可能希望查看该帖子。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/160912#596971

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我知道 INL、并已对此采取预防措施。 尽管在本示例中、由于 、ADCCLK 似乎保持在25MHz

    EALLOW;
    SysCtrlRegs.HISPCP。ALL = ADC_MODCLK; //ADC_MODCLK 0x3
    EDIS; 

    然后、我将 ADCCLKPS 设置为1、将其降低至12.5MHz。 但我得到[2751、2752、2749、2751、2749。。。] 0.992v、这就是问题所在。

    此外、只要我想将 Simulink 块转换为代码、我只使用 ccs3v3、但对于代码本身的 ADC_SoC 示例、我直接使用 ccsV6。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用旧的示例代码、 则可能没有更新。

    另一个线程

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/161012#593027

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    是否在静态直流条件下测量 JP1-1电压? 您的测量工具是否具有高阻抗?

    当您连接 ADC 引脚时、JP1-1上明显的压降会表明引脚物理损坏。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了您的观点、我已经检查了2个线程(顺便说一下、谢谢)、我对我使用的是更新代码表示肯定、因此我认为我不应该体验任何 INL。
    我觉得必须有另一个问题。
    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tommy。

    是的,我的万用表大于10Meg。 我在转换打开时以及暂停代码时获取了读数(基本上是相同的结果)。

    我也认为是这样、但引脚对我来说看起来很好。

    去看看吧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    器件损坏通常在封装内部、因此不可见。

    您确定电路板底部的模拟引脚没有连接任何其他引脚吗?

    由于您有一个插座板、因此您应该能够使用新器件进行比较。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、下面没有其他连接。 也许我应该得到另一个 DSP 芯片。
    我担心的是、我希望这只是有问题的芯片、而不是电路板。 当您说引脚物理损坏时、意味着 DSP 芯片上的引脚或电路板本身的插座引脚? 如何知道/检查电路板是否仍然正常?

    2、我想问这个问题一段时间、电路板没有电源开关、所以我只使用先开后关方法来连接所有其他器件、以防止闩锁情况、然后拔下电源线。 有没有更好的方法、我是说电源线偏扬看起来很粗糙?

    +我将尽快获取另一个芯片、并让您了解它的发展情况。 希望它只是芯片。

    非常感谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    电路板上的组件几乎始终会造成损坏。 IC 晶体管比 PCB 和引线更精密。

    先开后关通常是正确的方法。 我个人在所有设备断电(或禁用输出)时连接所有设备、然后按安全顺序加电(或启用输出)。 将设备连接到带电板也会出现问题。

    您能否将带开/关开关的配电盘用于直流电源?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tommy。
    但是、我没有完全得到您的第一点、您也是指板上的另一个 IC、还是仅指 F28335芯片。 我的意思是板上也有其他 IC。 如果只是 F28335不好、好的! 但是如果其他的损坏,那么测量值.......... 这将是坏的!!!
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    我无法知道还有什么可能会损坏。 查找损坏的组件非常繁琐。

    您的 F28335 ADC 偏离了正常行为、因此可以合理地假设它已损坏。 您需要以类似的方式评估其他可疑组件。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tommy。

    我已经在努力获取另一个 DSP 芯片。 希望这就是我所需要的一切。 我将告诉您它是怎么发生的。

    此致。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy、您好!
    我有另一个 DSP 芯片、我将获得预期的数字结果。 我很高兴。
    我将尝试进行偏移补偿。
    感谢你的帮助。
    David。