Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我一直在努力 提高 ezdspf28335上的 ADC 性能、但我还没有得到令人满意的结果。 我使用 CCS 调试器存储器视图查看 闭环 升压转换器 设计输出电压的 ADC 转换结果的32位二进制结果 、并发现最后25个 LSB 发生了变化。 根据 TMS320F28335数据表、我应该只得到+15或-15 LSB 变化。 为了解决这个问题、我已经将 ADCLO 连接到 AGND、 并 通过2.2uFarad 电容器将 ADCREFM 和 ADCREFP 连接到 AGND。 我唯一要做的就是 通过22kohm 将 ADCRESEXT 连接到 AGND;然而、经过多次搜索、我找不到 它在电路板上的位置。 我正在使用的频谱数字 ezdspf28335 仅引用了它一次
http://c2000.spectrumdigital.com/ezf28335/docs/ezdspf28335c_techref.pdf
如果有人能向我提供建议并指出正确的方向、我将不胜感激。
谢谢。
David。