This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:电源轨短路、未知原因

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612623/launchxl-f28069m-short-circuited-supply-rails-unknown-reason

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

尊敬的先生/女士:

我们购买了20块 Launchpad 'LaunchXL-F28069M'板、用于我们在大学教授的电源转换器数字控制主题。 当它们仅连接到计算机时、几乎一半的计算机发生故障、现在显示相同的行为:

每当我将它们插入 USB 端口时、LED 都会根据初始化序列打开;之后、只有 D4和 D1绿色 LED 保持亮起状态、处理器 F28069M 开始升高温度、直到二极管开始闪烁越来越少。 最后、它们关闭、微控制器不再工作、变得非常热。

我检查了5V 和接地以及3.3V 和接地之间的连接(它们应该显示为开路)、并且它们短路。 我尝试再次将主板插入计算机、但也发生了同样的情况。

您知道这种麻烦的原因是什么吗?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我很遗憾听到这种情况发生。
    这些电路板是全新的吗?
    使用同一台计算机或 USB 端口时是否发生故障? USB 插座或计算机。 如果看起来只是一台 PC、请在同一台 PC 上尝试一个好的电路板。 如果连接哪台 PC 无关紧要、那么我怀疑可能已经发生了一些 ESD 损坏。

    您可以为我尝试另外一件事吗? 在"坏板"和"坏板"上、执行以下操作:
    -移除跳线 JP1和 JP2以将仿真器与器件隔离。
    -将 S1配置为110 ->位置1打开、位置2打开、位置3关闭。
    短接 JP7
    -打开 JP6
    -使用工作台电源为 J9或电路板器件侧的任何其他3.3V 电源供电。

    使用上述配置、您将 JTAG 和 PC 与器件隔离。 您将使用工作台电源为 MCU 供电(我的电路板显示、器件侧在3.3V 时消耗的电流为197mA。 我能够监控 PC 上的串行输出。 请分享您的测试结果。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark。

    哪台 PC 无关紧要。 我尝试了您的设置、工作台电源尝试提供最大电流(有短路)。 在我们提供3.3V 和1.1A (此电源的最大值)的情况下、微控制器开始变得越来越热...

    然后、如果原因是 ESD 损坏、您建议采取什么措施来避免此问题?

    非常感谢。

    此致、

    吉列尔莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、

    很难准确地告诉您造成损坏的原因。 通常、遵循适当的 ESD 安全处理协议有助于防止这类故障、但并非始终得到保证。 请查看此有关ESD 基础知识的自培训(www.esda.org/.../)。

    我还有几个问题要问,这是否更是一个系统性问题。 到目前为止、我们尚未收到任何有关建筑质量问题的投诉?

    这些是新电路板吗? 如果没有、您有多长时间? 您能否提供购买日期?

    -这些电路板是否最近才开始出现故障? 也就是说、他们以前在工作吗?

    您是实验室教授吗? 遗憾的是、目前我们无法向欧盟运送其他 LAUNCHXL-F28069M LaunchPad。 但目前正在努力解决这一问题。 然而,我们期望这一工作在不久的将来恢复。  

    谢谢、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark。

    感谢您提供有关 ESD 的手册、它看起来非常有用。 关于您的问题:

    这些电路板是全新的。 他们于今年2月3日从 Farnell 购买(代码:2465066)。 从那一刻起、它们就被使用了、其中一些开始出现故障(在一段时间内正常工作后)。

    是的、我是教授。 不用担心、我们现在不着急、但我们需要在9月购买更多器件。

    非常感谢、
    吉列尔莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉列尔莫、

    如果是实验室学生的情况、如果他们在某个时候处理不当、我不会感到意外。 最好在课程早期向学员介绍 ESD 的安全处理方法。 很遗憾、您需要购买这些产品的替代产品。

    -Mark