尊敬的先生/女士:
我们购买了20块 Launchpad 'LaunchXL-F28069M'板、用于我们在大学教授的电源转换器数字控制主题。 当它们仅连接到计算机时、几乎一半的计算机发生故障、现在显示相同的行为:
每当我将它们插入 USB 端口时、LED 都会根据初始化序列打开;之后、只有 D4和 D1绿色 LED 保持亮起状态、处理器 F28069M 开始升高温度、直到二极管开始闪烁越来越少。 最后、它们关闭、微控制器不再工作、变得非常热。
我检查了5V 和接地以及3.3V 和接地之间的连接(它们应该显示为开路)、并且它们短路。 我尝试再次将主板插入计算机、但也发生了同样的情况。
您知道这种麻烦的原因是什么吗?
感谢您的帮助!