工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在 TMS320F28035中激活和使用浮点单元时遇到问题。 我们的程序采用 C/C++。 一段时间后、我们意识到我们的程序不使用硬件 FPU。 尝试更改 Code Composer Studio 中的设置时、我们发现使用硬件 FPU、我们需要链接 rts2800_fpu32.lib 库。 该库采用标准设置、目前为止非常好。 但问题是、当我们尝试链接我们的程序时、缺少支持 FPU 的正确闪存 API 库、并且出现以下错误:
错误:文件
"../2803x_FlashAPI_BootROMSymbols.lib<_Release_TMS320x2803x_boot_rom_out___F
lash2803x_API Version_tmp.obj>"指定 ISA 修订版本"C2800"、而不是
与在上一个或上一个文件中指定的 ISA 修订版本"C28FPU32"兼容
命令行
我们发现、我们需要找到正确版本的闪存 API 库。 我们尝试搜索、找到了对该库的其他处理器的引用、但没有找到 TMS320F28035的引用。
可以帮帮你吗?
Boris Grinac
UPS 服务 spol。 S.R.O.