This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:TMS320F28035的浮点支持库

Guru**** 2537190 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611014/ccs-tms320f28035-floating-point-support-libraries-for-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 TMS320F28035中激活和使用浮点单元时遇到问题。 我们的程序采用 C/C++。 一段时间后、我们意识到我们的程序不使用硬件 FPU。 尝试更改 Code Composer Studio 中的设置时、我们发现使用硬件 FPU、我们需要链接 rts2800_fpu32.lib 库。 该库采用标准设置、目前为止非常好。 但问题是、当我们尝试链接我们的程序时、缺少支持 FPU 的正确闪存 API 库、并且出现以下错误:

错误:文件
  "../2803x_FlashAPI_BootROMSymbols.lib<_Release_TMS320x2803x_boot_rom_out___F
  lash2803x_API Version_tmp.obj>"指定 ISA 修订版本"C2800"、而不是
  与在上一个或上一个文件中指定的 ISA 修订版本"C28FPU32"兼容
  命令行

我们发现、我们需要找到正确版本的闪存 API 库。 我们尝试搜索、找到了对该库的其他处理器的引用、但没有找到 TMS320F28035的引用。

可以帮帮你吗?

Boris Grinac

UPS 服务 spol。 S.R.O.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F2803x 不支持 FPU。

    www.ti.com/.../TMS320F28035

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、我知道这个处理器 TMS320F28035确实有 FPU (因为手册中有 FPU 说明)、但是 Code Composer Studio 不支持这个特定处理器的 FPU、我对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以看到它没有 FPU。 什么手册包含此信息?

    此外、请参阅我提供的链接。

    SAL