Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28023
我有疑问。 这是我的客户提供的。
对于 TMS320F28023的内置闪存 ROM 的数据保持持续时间、以下显示的保持周期是否即使在提供 VDDA、VDD 和 VDDIO 时也是如此?
当 Tj = 125°C 时、为0.4年
当 Tj = 100°C 时、为1.5年
当 Tj =℃μ s 时、为29.6年
※对于一般的发电应用、Ta = 70℃是常见的。 根据阿累尼乌斯规则计算上述保留期、如果超过 Tj = 70°C、则无法保证10年。
2.请告诉我们在汽车和工业应用的一般规格中保证105°C 10年的 TI 产品。
3.我们计划签订 NDA。 您仍然无法教授详细的数据和条件吗?