This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28023:对于 TMS320F28023的内置闪存 ROM 的数据保持持续时间。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611049/tms320f28023-for-the-data-retention-duration-time-of-the-built-in-flash-rom-of-the-tms320f28023

器件型号:TMS320F28023

我有疑问。 这是我的客户提供的。

对于 TMS320F28023的内置闪存 ROM 的数据保持持续时间、以下显示的保持周期是否即使在提供 VDDA、VDD 和 VDDIO 时也是如此?

当 Tj = 125°C 时、为0.4年
当 Tj = 100°C 时、为1.5年
当 Tj =℃μ s 时、为29.6年

※对于一般的发电应用、Ta = 70℃是常见的。 根据阿累尼乌斯规则计算上述保留期、如果超过 Tj = 70°C、则无法保证10年。

2.请告诉我们在汽车和工业应用的一般规格中保证105°C 10年的 TI 产品。

3.我们计划签订 NDA。 您仍然无法教授详细的数据和条件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪里获得了这些保留号码? F28023数据表显示、Tj = 55'C 时、数据保留时间保证至少为15年。 我看不到您提供的信息。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    此数据已提供给 TIJ 的 FAE。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、香榭丽舍

    我是 TIJ 的 FAE。
    关于1)、它是使用我们的 EV 和测试时间以及网络中解释的阿累尼乌斯方程计算得出的。
    但我犯了一个错误、因此请忽略此底座中显示的小时数。
    将在本地处理它。

    2)和3),您能告诉我们您的观察结果吗?

    感谢你的善意帮助。
    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi、

    我们正在调查您的请求。 请在接下来的几个工作日内收到我们的反馈。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    55°C 时至少保留15年的数据源自 AEC-Q100任务规范。

    对于这一代产品、我们研究 了该闪存在超出 JEDEC / AEC-Q100标准的扩展可靠性条件下的热加速数据保持能力。 Propriatory TI 可靠性模型显示、55°C 时、数据保存的使用寿命要比15年长得多。

    本产品的已编程位的数据保存 时间应为2年@ 125C/10年@ 105C、这是我们 在 http://www.ti.com/lit/an/sprabx4/sprabx4.pdf 下表4.2中给出的使用寿命数字   (55C 的使用寿命应大于100年)

    热激活时、该数据保持温度应同时适用于通电和断电情况。 假设该应用断电时、它会冷却至更好的环境温度、并且不会保持在105C 以上的高温下。 (例如、汽车 Q100假设寿命为15年、但其中~10%已通电。  其使用寿命长达15年、大部分时间处于断电状态、在断电期间、汽车开始冷却至环境温度)。

    最后请注意 TI 关于我们的可靠性建模的免责声明-请参阅 http://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 。 它们不是您的问题2所要求的保证。 白皮书 http://www.ti.com/lit/an/sprabx4/sprabx4.pdf 讨论了如何评估我们的 C2000器件(设计为在@ 105C Tj 上具有10年的使用寿命)是否适合您预期的终端系统可靠性目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    非常感谢您的回答。
    让我将此信息传达给客户。
    将很快通知您状态。
    此致、
    Hitoshi