This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28062:独立运行问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610656/ccs-tms320f28062-standalone-run-issue

器件型号:TMS320F28062
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

-使用 F28069M 开发套件成功测试功能后、我们收到了我们的
 PCB 卡、基于 F28062
-在尝试操作 F28062时、我们遇到了一个问题。 我们从简单的固件开始
 该程序应通过 MCU 的端口使某些 LED 闪烁。 代码编译成功、 没有错误、并且

 在调试代码时、所有代码均按预期工作、但在关闭电源并重新启动后、不会发生任何情况。

-尝试 F28069M 开发套件的相同过程(进行一些代码调整)可以成功运行、
 也会在重新启动器件后进行。
-在调试模式下编译以及在发布模式下、F28062也会出现同样的结果。

-压缩的文件夹"NonBIOS_F28062"包含 F28062器件的固件测试文件:
http://www.mediafire.com/file/b15p7gu75m7ank6/NonBIOS_F28062.zip
 "Orcad Design"压缩文件夹包含我们的当前原理图:
http://www.mediafire.com/file/d9vcc04ac297265/ORCAD_Design.zip

我们很高兴获得任何帮助来解决我们的问题。

谢谢、

Amitai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amitai、

    两个问题:

    1) 1)您是否了解了引导模式引脚?  这些引脚在引导时的状态告诉器件如何引导(引导至闪存、引导至 sci 等)。

    2) 2)您是否正在使用设计为从闪存运行的项目?  请注意、许多代码示例仅用于从 RAM 加载/运行、除非进行了编辑。
    (例如 :\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806X_Examples_ccsv5\flash_f28069)


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    解决了我的问题