请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28062 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
-使用 F28069M 开发套件成功测试功能后、我们收到了我们的
PCB 卡、基于 F28062。
-在尝试操作 F28062时、我们遇到了一个问题。 我们从简单的固件开始
该程序应通过 MCU 的端口使某些 LED 闪烁。 代码编译成功、 没有错误、并且
在调试代码时、所有代码均按预期工作、但在关闭电源并重新启动后、不会发生任何情况。
-尝试 F28069M 开发套件的相同过程(进行一些代码调整)可以成功运行、
也会在重新启动器件后进行。
-在调试模式下编译以及在发布模式下、F28062也会出现同样的结果。
-压缩的文件夹"NonBIOS_F28062"包含 F28062器件的固件测试文件:
http://www.mediafire.com/file/b15p7gu75m7ank6/NonBIOS_F28062.zip
"Orcad Design"压缩文件夹包含我们的当前原理图:
http://www.mediafire.com/file/d9vcc04ac297265/ORCAD_Design.zip
http://www.mediafire.com/file/b15p7gu75m7ank6/NonBIOS_F28062.zip
"Orcad Design"压缩文件夹包含我们的当前原理图:
http://www.mediafire.com/file/d9vcc04ac297265/ORCAD_Design.zip
我们很高兴获得任何帮助来解决我们的问题。
谢谢、
Amitai