This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:问题) GPIO 88设置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612285/ccs-tms320f28377d-question-gpio-88-setup

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在为我的应用构建28377D。

我想使用 GPIO88来设置栅极驱动使能信号。 将引脚设置为0 (接地)可以启用栅极驱动器芯片。

当我看到技术手册时、我认为我应该使用开漏设置、以便我尝试了几个设置、但它不起作用。

那么、是否有任何方法可以设置 GPIO 88的电阻器以使引脚(170)连接到地/0?

请告诉我。 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我用控制套件中的一些示例解决了这个问题。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新! 祝你好运。

    此致、
    Elizabeth