请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我正在为我的应用构建28377D。
我想使用 GPIO88来设置栅极驱动使能信号。 将引脚设置为0 (接地)可以启用栅极驱动器芯片。
当我看到技术手册时、我认为我应该使用开漏设置、以便我尝试了几个设置、但它不起作用。
那么、是否有任何方法可以设置 GPIO 88的电阻器以使引脚(170)连接到地/0?
请告诉我。 谢谢你。