This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:-T 和-S 温度额定值的差异

Guru**** 2536050 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610151/tms320f28377d-differences-for--t-and--s-temperature-ratings

器件型号:TMS320F28377D

在 TMS320F28377D 的数据表中、-T 器件的额定温度适用于105C Tj 的高温、-S 器件的额定温度适用于125C Tj 的高温。 但 S 器件在注释2中有一条警告、即"长时间在 Tj = 105°C 以上运行会缩短器件的寿命。" 并将读者引导至应用手册以帮助计算有用寿命。

解释两个温度额定值之间的差值的正确方法是否正确、这两个额定值都符合数据表的时序规格、但在 Tj = 105°C 以上的任一器件上运行都会导致器件寿命的类似缩短?

很抱歉、如果这看起来很简单、但我不清楚、除非这只是时间规格的差异。

此致、
RandyP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的做法是、这两个器件都将满足时序规格。 T 型设备的 TJ 不应超过105°C 注(2)仅适用于 S 和 Q 器件。