请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV8301您好!
我在识别新电机的惯性时遇到问题、基本上我总是得到错误2004我尝试从 gMotorVars.SpinTAC.VelIdGoalSpeed_krpm 中的4krpm 开始、并按照实验指南第229页中的说明、以0.5krpm 的步长将其降低到0.01krpm、 但结果是白的、电机不会转动、并且消耗大约30A 的电流
我已成功完成先前的实验、并获得了耐湿性等值
低于我用于识别惯性的设置。
感谢您的任何提示。