请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
引导模式选择引脚上是否有一个上拉电阻器的建议值-具体而言、GPIO72、当它也用作系统上的外部存储器接口数据位12时?
F2837x controlCARD 在 GPIO72上使用56k 上拉电阻。 从微控制器的角度来看、这是否是一个很好的使用价值?
谢谢!
-Pavel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
引导模式选择引脚上是否有一个上拉电阻器的建议值-具体而言、GPIO72、当它也用作系统上的外部存储器接口数据位12时?
F2837x controlCARD 在 GPIO72上使用56k 上拉电阻。 从微控制器的角度来看、这是否是一个很好的使用价值?
谢谢!
-Pavel