This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:引导模式选择引脚上拉

Guru**** 2535780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607971/tms320f28377s-boot-mode-selection-pin-pull-ups

器件型号:TMS320F28377S

您好!

引导模式选择引脚上是否有一个上拉电阻器的建议值-具体而言、GPIO72、当它也用作系统上的外部存储器接口数据位12时?

F2837x controlCARD 在 GPIO72上使用56k 上拉电阻。 从微控制器的角度来看、这是否是一个很好的使用价值?

谢谢!

-Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavel、

    56K 应该是好的、因为它提供了弱上拉。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以关闭此 TT 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 我们根据您的建议使用了56k。
    谢谢!