This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:ADCIN 和 CMPIN

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612097/tms320f28379d-adcin-and-cmpin

器件型号:TMS320F28379D

大家好、我想知道 ADCIN 和 CMPIN 是否在 MCU 上共享同一个引脚并且始终在内部连接在一起?

对于 GPIO 和 ePWM、我知道我们有一个 MUX 寄存器、该寄存器可以将此引脚定义为 GPIO 或 ePWM 输出。 但对于 ADCIN 和 CMPIN 引脚、它始终作为 ADCIN 和 CMPIN 工作、该引脚始终路由到 ADC 模块和比较模块、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    您的理解是正确的。 CMPIN 引脚始终与 ADCIN 引脚共享、并且可以同时使用该引脚。

    惠特尼