请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 大家好、我想知道 ADCIN 和 CMPIN 是否在 MCU 上共享同一个引脚并且始终在内部连接在一起?
对于 GPIO 和 ePWM、我知道我们有一个 MUX 寄存器、该寄存器可以将此引脚定义为 GPIO 或 ePWM 输出。 但对于 ADCIN 和 CMPIN 引脚、它始终作为 ADCIN 和 CMPIN 工作、该引脚始终路由到 ADC 模块和比较模块、对吧?