This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:创建*。txt

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611736/ccs-tms320f28069-create-txt

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好、热线:

我构建了项目28069_flash_kernel (device_support V151)

在控制台中、我可以在结尾看到:

'已完成构建目标:f28069_flash_kernel.out'
'
"创建闪存映像:int-hex"
"C:/TI/ccs710/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/hex2000 "f28069_flash_kernel.out"-boot -sci8 -a -o "f28069_flash_kernel.txt"
正在转换为 ASCII 十六进制格式...
  "f28069_flash_kernel.out" codestart =>(引导表)
  "f28069_flash_kernel.out" ramfuncs =>(引导表)
  "f28069_flash_kernel.out".text =>(引导表)
  "f28069_flash_kernel.out".InitBoot =>(引导表)
  "f28069_flash_kernel.out".cinit =>(引导表)

现在我的问题是:在项目属性中创建闪存映像的命令:inter-hex

当我看到 C2000十六进制实用程序[已禁用]时

此致

Gerfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerfried、您好!

    您看到的创建闪存映像:intel 十六进制命令是一个编译后步骤、因此它会在编译完.out 文件后运行。

    如果您转到项目的 Properties =>单击 Build =>单击 Steps 选项卡、则可以找到此命令的定义位置、您应该会看到它。

    希望这对您有所帮助、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您提供此信息。

    Gerfried