This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:USB 示例代码问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611018/tms320f28379d-usb-example-code-question

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我的客户正在测试28379d 控制卡的 USB 模块、当他测试下面显示的批量代码时、主板可以与计算机良好通信。 因此硬件应该可以正常工作。

D:\controlSUITE\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210\F2837xD_common\tools\USB_bulk_examples\Release\USB_bulk_example

但是、当他测试下面的示例代码时、MCU 可以获取计算机发送的消息、但计算机无法接收来自 MCU 的任何消息。

D:\controlSUITE\controlSUITE\device_support\f2837xd\V210\F2837xD_examples_CPU1\USB_dev_serial

不可能依靠示波器来测量 D+、D-上的信号、因为它们在通信时将始终是高频信号。

有人可以帮助解决此问题吗?

另一个问题是、我们是否有任何从 USB 引导加载的示例代码? 客户希望从 USB 将代码下载到 MCU。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否通过运行 sci echoback 示例来测试串行通信是否正常工作。 您的电路板可能存在问题。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不这么认为、因为批量示例运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    批量模块不使用 FTDI 芯片通过 USB-MINI 连接器进行多路复用 SCI 通信。

    请通过 sci echoback 示例检查 SCI 与您的 PC 的通信。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我们误解了代码。
    我们认为该代码仅使用 USB 端口、当计算机向设备发送一个单词"10"时、它将通过同一 USB 端口向计算机回显"10"。
    但实际上、它使用 USB 端口和 FTDI 芯片、我必须在我的计算机上使用两个 UARTASIST 来观察通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有任何其他问题、请告知我们。 如果它不相关、请打开一个新主题。

    SAL