请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好!
我的客户正在测试28379d 控制卡的 USB 模块、当他测试下面显示的批量代码时、主板可以与计算机良好通信。 因此硬件应该可以正常工作。
D:\controlSUITE\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210\F2837xD_common\tools\USB_bulk_examples\Release\USB_bulk_example
但是、当他测试下面的示例代码时、MCU 可以获取计算机发送的消息、但计算机无法接收来自 MCU 的任何消息。
D:\controlSUITE\controlSUITE\device_support\f2837xd\V210\F2837xD_examples_CPU1\USB_dev_serial
不可能依靠示波器来测量 D+、D-上的信号、因为它们在通信时将始终是高频信号。
有人可以帮助解决此问题吗?
另一个问题是、我们是否有任何从 USB 引导加载的示例代码? 客户希望从 USB 将代码下载到 MCU。
谢谢你。