请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、这是我的第一篇文章。
我是一个新手、我的大多数经验都是使用 SiLabs Micro 的和汇编语言。
现在、我尝试使用 LaunchXL-F28377S 开发板。
几次尝试后、我运行了示例程序、可以对其进行更改、重新编译、所有这些都很好。
现在、如果我选择 TMSF2806微控制器、我想使用编译良好的工程。
当我选择 TMS28377S 微控制器时、我会遇到很多错误、这些错误来自 F28035_FLASH_HVPM_Sensored.CMD 文件。
是否有人知道我应该如何处理这一问题? 位置看起来非常重要、名称与 F28377S 的示例程序不匹配。
附件是一些错误的屏幕截图。
谢谢、
丹格雷、俄勒冈州波特兰附近。