This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:编译时出现 F28035_flash___.cmd 文件错误

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611243/ccs-tms320f28377s-f28035_flash____-cmd-file-errors-on-compile

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、这是我的第一篇文章。

我是一个新手、我的大多数经验都是使用 SiLabs Micro 的和汇编语言。

现在、我尝试使用 LaunchXL-F28377S 开发板。  

几次尝试后、我运行了示例程序、可以对其进行更改、重新编译、所有这些都很好。

现在、如果我选择 TMSF2806微控制器、我想使用编译良好的工程。  

当我选择 TMS28377S 微控制器时、我会遇到很多错误、这些错误来自 F28035_FLASH_HVPM_Sensored.CMD 文件。

是否有人知道我应该如何处理这一问题?  位置看起来非常重要、名称与 F28377S 的示例程序不匹配。

附件是一些错误的屏幕截图。

谢谢、

丹格雷、俄勒冈州波特兰附近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    如果您使用的是 F2837x 器件、请使用283743的 CMD 文件。 您必须首先安装 C2000 ware、然后在以下位置找到 CMD 文件:c:\ti\c2000Ware_1_00_01_00\device_support\f2837xs\common\cmd。

    您也可以从 c:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_01_00\device_support\f2837xd\examples 的 F2837x 器件项目开始。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 C2000Ware 示例。 F2837x 连接器命令文件应与 F2837x 器件一起使用。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sal、我安装了 c2000ware、并使用了 F28377S 的示例、现在我已经启动并运行了! 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jack、我安装了 c2000ware、并使用了 F28377S 的示例、现在我已经启动并开始运行了! 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、干得不错。

    此致、

    插孔