This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M 与 F28035兼容

Guru**** 2540380 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611557/ccs-drv8301-69m-kit-drv8301-69m-compatibility-with-f28035

器件型号:DRV8301-69M-KIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEDRV8301

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 专家:

我最近购买了 DRV8301-69M、并意识到它具有不支持 InstaSpinBLDC 的 F28069M 控制卡。 可以购买 F28035控制卡、并将其与基板(DRV8301-69M)配合使用。 F28035是否与 DRV8301-69M 兼容?

谢谢、

Amnish Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    controlSUITE 示例将与 F28069M 器件配合使用、但您可能需要编辑某些特定于器件的源/接头才能实现这一目的。 F28035控制卡还可与 DRV8301 EVM 套件配合使用

    肖恩