请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301-69M-KIT Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 DRV8301
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 专家:
我最近购买了 DRV8301-69M、并意识到它具有不支持 InstaSpinBLDC 的 F28069M 控制卡。 可以购买 F28035控制卡、并将其与基板(DRV8301-69M)配合使用。 F28035是否与 DRV8301-69M 兼容?
谢谢、
Amnish Singh