请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
我使用 TMS320F28335解调 FSK 信号、该信号是特殊的、其两个载波的范围介于1600Hz 至2700Hz 之间、例如第一个载波为1689Hz、第二个载波为1711Hz、两个载波非常接近。但是、当我使用 controlSUITE 中提供的名为 CFFT 的函数时、CFFTSIZE 为 受限、最大值为1024点、这直接影响频率分辨率。
我尝试执行两次 CFFT、具体过程是采样1024个点并计算1024个点 CFFT 首先、其次是一些频谱点、例如接近峰值的64个点(包括镜像部件)、然后执行 ICFFT、nxet 在 ICFFT 结果之后将零添加到1024个点、最后进行计算 第二个1024点 CFFT。令我失望的是 最终结果中也有错误。
我应该做些什么来改进解决方案和解决问题。
此致。