This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:FFT 点和分辨率

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610505/tms320f28335-fft-points-and-resolution

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

我使用 TMS320F28335解调 FSK 信号、该信号是特殊的、其两个载波的范围介于1600Hz 至2700Hz 之间、例如第一个载波为1689Hz、第二个载波为1711Hz、两个载波非常接近。但是、当我使用 controlSUITE 中提供的名为 CFFT 的函数时、CFFTSIZE 为 受限、最大值为1024点、这直接影响频率分辨率。

我尝试执行两次 CFFT、具体过程是采样1024个点并计算1024个点 CFFT 首先、其次是一些频谱点、例如接近峰值的64个点(包括镜像部件)、然后执行 ICFFT、nxet 在 ICFFT 结果之后将零添加到1024个点、最后进行计算 第二个1024点 CFFT。令我失望的是 最终结果中也有错误。

我应该做些什么来改进解决方案和解决问题。

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    我想让您知道我正在研究您的帖子。 您可能有一些选择。 请查看此应用手册 :www.ti.com/.../spraa94.pdf。 通读"2.4.3接收器"部分以了解一种可能的实现方式。 或者、如应用手册后面所述、您可能还会考虑使用 Goertzel 算法来计算载波频率内的少量频率分量。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 我将继续与您一起了解这一点。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解 FSK 解调的过程也存在问题。您能给我一段 ControlSUITE 中给出的代码演示吗、这是最适合 TMS320F28335的。
    此致!