请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSCNCD28379D 我正在尝试使用 ePWM1作为主器件、其余用作从器件、从而使 ePWM1到4同步。 从文档中可以看到、主模块和从模块之间存在延迟。 我使用死区控制和上减计数器来提供 A 和 B 通道之间的死区时间。 我使用 CTR=ZERO 从 ePWM1生成 SYNCO。 是否有办法在 ePWM1-4之间实现完美同步而无需外部同步。 所附的是显示主器件(ePWM1)和从器件(ePWM2-4)之间延迟的波形。 提前感谢!