This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tms320f28377s:tms320f28377s

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611182/tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

大家好、我正在使用 LAUNCHXL-F28377S、我需要12个 ePWM、但我只能访问 7个 ePWM A/B (2、6、7、8、9、10、11)以及 EPWM3A。 我是否可以访问其他 ePWM 模块(1、4、5等)的任何形式? 或者硬件仅限于此模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    我相信您可能已经参考了 launchpad 的原理图。 LaunchPad 以有限的引脚排列而闻名、因此您可以在原理图中观察到的所有引脚都是板载的。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看具有180引脚集线站的 TMDXCNCD28379D。

    我认为卡上的一些电阻器值有/有勘误。