请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379S 主题中讨论的其他器件:TIDM-1001
我的客户询问了一些有关采用 C2000微控制器的 TIDM-1001-Two-Phase Interleaved LLC 谐振转换器设计的问题,如下所示,您能为这些问题提供帮助吗?
当前共享使用哪种控制方法?
2.对于电流传感器 TIDM-1001如何简化初级侧的电流,客户是否可以简化次级侧的电流? 在初级侧简化电流有什么优势?