This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:TIDM-1001问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608884/tms320f28379s-tidm-1001-question

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:TIDM-1001

我的客户询问了一些有关采用 C2000Tm微控制器的 TIDM-1001-Two-Phase Interleaved LLC 谐振转换器设计的问题,如下所示,您能为这些问题提供帮助吗?

当前共享使用哪种控制方法?

2.对于电流传感器 TIDM-1001如何简化初级侧的电流,客户是否可以简化次级侧的电流? 在初级侧简化电流有什么优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Huihuang、

    请查看以下我的答案:

    基于占空比控制的软件电流共享。  

    初级侧电流感应提供谐振回路电流信息、可用于平衡各个相位中的电流。

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishi、您好!

    客户是否可以在下图红色周期对电流进行采样以实现平衡电流?