请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 香榭丽舍
我向我们的一个主要客户提出这一要求。
他们现在使用许多 C2000器件、并希望将批量编程方式从板载编程更改为先对 C2000器件进行编程、然后将其安装到 PCB 上。
我们要确认是否可以首先对包括 F28x 和 LF240x 在内的所有 C2000器件进行编程、然后将其表面安装到 PCB 上?
我们可以保证在表面贴装后、闪存上的所有代码都是正确的。
我的理解是否正确?
韦恩