This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:能否先对所有 C2000器件进行编程、然后将其表面安装到 PCB 上?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611050/tms320f28027-can-all-c2000-devices-be-programmed-first-and-then-be-surface-mounted-onto-pcb

器件型号:TMS320F28027

香榭丽舍

我向我们的一个主要客户提出这一要求。

他们现在使用许多 C2000器件、并希望将批量编程方式从板载编程更改为先对 C2000器件进行编程、然后将其安装到 PCB 上。

我们要确认是否可以首先对包括 F28x 和 LF240x 在内的所有 C2000器件进行编程、然后将其表面安装到 PCB 上?

我们可以保证在表面贴装后、闪存上的所有代码都是正确的。

我的理解是否正确?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是的、您理解正确。 在安装到 PCB 上之前、可以对器件上的闪存进行编程。 安装后、闪存内容应保持不变。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、

    感谢您的确认。

    韦恩