This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 CCS 中计算实际电压和放大器;来自 pu (标么值)的电流(TMDSHVMTRPFCKIT v2.1)

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610458/how-to-calculate-real-voltage-current-from-pu-per-unit-in-ccs-tmdshvmtrpfckit-v2-1

在最新版本 的 TMDSHVMTRPFCKIT(v2.1)中、我发现基准电流为10A、基准电压为236.6 (410/sqrt3)

 从其他问题中删除。

我使用 EMj04 apb22电机(Estun)。

在 HVPM_Sensored_servoe.c 中、使用了 pu (标么值)。 (-1 < park1.Qs < 1)

我认为 park1.Qs *基准电流(10)是实际的 IQ 值。 对吗?  

我想知道实际的电压值。

在 PMSM 中、电流 PI_MACRO 输出是 VQ 值。

ipark1.qs = pi_iq.out;

如果我想知道实际的 VQ 值, pi_iq.out *基准电压(236.6)是 VQ 的实际值?

还是 pi_iq.out *基准电压(236.6)*基准电流(10)?

PLZ 回答我的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里提出了类似的问题:
    e2e.ti.com/.../610592

    我已要求一位团队成员回复您的另一个主题。 感谢您耐心等待。

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此控制算法中、我们使用 IQ 电流/电压来实现 FOC、不建议将其转换回实际电流/电压以在此算法中添加其他控制代码。 由于实际输出电压基于 PWM 模式、PWM 占空比和实际 dc_bus 电压、因此通过将控制参数缩放到_IQ 值、使用_IQ 来设计自己的代码更加灵活。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的申请。
    我知道。 但使用_IQ 值会让人困惑。
    如果我使用去耦控制、ipark1.qs = pi_iq.out + wr (ld* park1.ds_fluxe)、则无法匹配比例。
    ipark1.qs、pi_iq.out、park1.ds 为_iq 值。
    如何将其他参数 wr (电角速度)、LD (Q 轴电感)、磁通更改为_IQ 值?

    因此、我的计划是使用基准电压将实际值更改为_IQ 值。
    这就是我提出有关更改实际值的问题的原因。
    我认为、如果我知道 pi_id.out 的实际值、则可以通过除以基极电压将 wr (LD* park1.ds_fluxE)项更改为_IQ 值。

    您能告诉我更详细的方法、从实际值更改为_IQ 值吗?