请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
在最新版本 的 TMDSHVMTRPFCKIT(v2.1)中、我发现基准电流为10A、基准电压为236.6 (410/sqrt3)
从其他问题中删除。
我使用 EMj04 apb22电机(Estun)。
在 HVPM_Sensored_servoe.c 中、使用了 pu (标么值)。 (-1 < park1.Qs < 1)
我认为 park1.Qs *基准电流(10)是实际的 IQ 值。 对吗?
我想知道实际的电压值。
在 PMSM 中、电流 PI_MACRO 输出是 VQ 值。
ipark1.qs = pi_iq.out;
如果我想知道实际的 VQ 值, pi_iq.out *基准电压(236.6)是 VQ 的实际值?
还是 pi_iq.out *基准电压(236.6)*基准电流(10)?
PLZ 回答我的问题!