主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8301、 controlSUITE、 DRV8301、 DRV8312-C2-KIT、 DRV8312
关于使用 LAUNCHXL-F28069M + BOOSTXL-DRV8301捆绑包控制三相 BLDC 电机、我有以下问题:
1.在其中一个电路板上是否提供了电机通常附带的三个霍尔效应传感器;我在原理图上看不到这些传感器可能连接的位置。 如果没有规定、如何修改电路板以允许这样做?
2.如果只存在 A、B 和 I 信号、而不是 U、V 和 M 换向信号、那么只使用连接到其中一个5V 正交编码器输入的正交编码器即可实现电机的完全换向和控制吗?
3.可以假设5V 正交编码器的输出也可以是0到5V 的信号而不会损坏 TMS320吗?
4.我可能需要订购一个电机和评估板套件、并查看 LVBLDC 的三个器件型号:-27F-BNDL、-8312-BNDL 和-LB-BNDL。 每个选项之间有何差异?
我还注意到、具有光学编码器的 Anaheim Automation 电机 BLY172D-24V-4000-2000SI 被列为 BOOSTXL-DRV8301板的选项。 该电机是否可以与 Launch+BOOST 捆绑包一起用于完整的电机控制演示;按照上面问题1的思路、它是否需要同时安装三个霍尔效应传感器和光学编码器?
6.如果只使用三个霍尔效应传感器,传感器是否需要保持规格才能与这些板配合使用? 编码器也是一样的-除了在5V 电压下工作之外,还有什么特别的附加要求吗?
7.无传感器系统换向方法在硬件方面如何工作? 我假设其中一个电路板上存在必要的硬件、但看不到原理图/8301芯片的哪些部分负责这一操作。
总之、我很想尝试只使用三个霍尔效应传感器、只使用一个编码器、只使用无传感器、并通过探究来了解此套件是否可以支持上述详细信息。
谢谢、