工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在使用我设计的 tmsf28377s 板。 起初我在午餐垫 f28377上工作,我没有遇到任何问题。
之后、我为我的项目设计了一个板。 但我无法连接到我的板。
我使用 CCS 6.2。
我检查所有 JTAG 连接器和 电压电源板的连接。
当我在测试连接中使用 xds100v2连接到电路板时,会显示以下消息:
(二
[开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\Mehdi\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\1\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
图书馆的建造日期为"2016年7月27日"。
库构建时间为'18:31:37'。
库软件包版本为'6.0.407.3'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---
没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。
---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----
没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。
---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----
此路径长度测试使用64个32位字的块。
JTAG IR 指令路径长度测试成功。
JTAG IR 指令路径长度为6位。
JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
JTAG DR 旁路路径长度为1位。
---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG IR 完整性扫描测试成功。
---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG DR 完整性扫描测试成功。
[结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]
秘书长的报告
当我进入调试模式时显示此错误:
秘书长的报告
连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。
(仿真包6.0.407.3)
秘书长的报告
按摩后正常-->无法连接目标。
------------------------------------------------------
之后、我将 xds100v2替换为 xds510usb 并再次测试
测试连接按摩:
(小部分
[开始:Spectrum Digital XDS510USB Emulator_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/emulation/drivers/sdjtag.exe -f %boarddatafil文件%-v -X reset -X scantest
[结果]
** BoardFilePath:C:\Users\Mehdi\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ti\1\0\BrdDat\testBoard.dat
**重置仿真器
仿真器复位
**仿真器扫描测试
--发现 JTAG IR 长度为6
--在扫描链中找到1个设备
[结束:Spectrum Digital XDS510USB Emulator_0]
(二
和调试消息:
(二
连接到目标时出错:
错误0x80000200/-1135
OCS 期间出现致命错误
不可恢复的仿真错误
(二
请帮帮我。
JTAG 部分的原理图: