This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28377S:更新 controlSUITE 后出现错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608670/ccs-launchxl-f28377s-erros-after-updating-controlsuite

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

controlSUITE 更新后会出现一些错误、并且 controlSUITE 无法运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试另一种方法来更新 controlSUITE。
    ----------------------------------------
    有关更新 controlSUITE 内容的注意事项:
    打开以管理员​命令提示符运行窗口。 从命令提示符:C:\ti\controlSUITE\updater.exe /checkknow
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您看到了什么错误? 如果出现空白的 GUI 窗口、请在此处查看我的答案: e2e.ti.com/.../401727

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法打开 controlSUITE、并且我已下载并成功安装了新软件。 但它喜欢

    文件夹

    打开以管理员​命令提示符运行窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在打开 controlSUITE 时观察到一个空白窗口、则需要清除此处的内容:
    C:\ti\controlSUITE\eclipse\workspace

    删除.metadata 文件夹。

    此致、
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的工作原理。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 GUI

    尽管已删除元数据文件夹、但单击 controlSUITE 后会再次显示该文件夹。 因此它会产生 bacomes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、元数据文件夹将在您运行后显示。 您只需在看到空白页时删除它。
    如果您在使用独立 GUI Resource Explorer 时遇到问题、也可以尝试从 CCS 中使用它。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    甚至卸载了 controlSUITE 并从我的光盘 C 中删除了 TI 文件夹该 GUI 不起作用。 好的、我将使用 CCS。 我将从 SWRA526中学到。