This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:C2Prog 的 SCI 模式刻录失败

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610357/ccs-tms320f28379d-sci-mode-burn-fail-by-c2prog

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想通过串行接口(SCI 模式)刻录程序、请参阅下图1。

当我上拉仿真器并将 GPIO72和 GPIO84设置为 SCI 启动时、通过 C2Prog 刻录程序。 有一个错误警告,即“正在与目标(自动波特)连接...  失败(无响应)!”。 请参阅下图2。

您能帮助检查哪些结果导致刻录失败吗?

谢谢、

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认情况下、2837x MCU 使用 GPIO84/85进行 SCI 引导通信。 如果您使用的是 TMS320F28379D Launchpad 或 controlCARD,则可能分别连接到 GPIO42/43或 GPIO28/29,因此对 C2Prog 的传输没有响应。 请仔细检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CodeSkin、您好!

    谢谢、你是对的。 已发现烧录失败的原因、SCI 引导的默认使用 GPIO84/85进行通信。
    但我们的产品使用 GPIO28/29。
    由于我们的硬件是固定的、因此我们不想修改 SCI 原理图。 是否可以通过任何方法将 SCI 引导更改为 SCI 引导1 (使用 GPIO28/29进行 SCI 引导通信)? 这可以通过修改软件来实现吗?
    您能帮您建议详细信息方法吗?

    谢谢、
    沃尔什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 要将 GPIO28/29用于 SCI 引导、您需要相应地对 MCU OTP 进行编程、还需要从我们那里获取定制的 C2Prog 配置。 请随时直接联系我们进行进一步讨论(info@codeskin.com)。