请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想通过串行接口(SCI 模式)刻录程序、请参阅下图1。
当我上拉仿真器并将 GPIO72和 GPIO84设置为 SCI 启动时、通过 C2Prog 刻录程序。 有一个错误警告,即“正在与目标(自动波特)连接... 失败(无响应)!”。 请参阅下图2。
您能帮助检查哪些结果导致刻录失败吗?
谢谢、
沃尔什