This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:如何使用内部 PGA 替代外部运算放大器、从而在高压板上进行分流电流测量

Guru**** 2540190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610189/tms320f280049m-how-to-use-internal-pga-to-replace-external-opamp-for-shunt-current-measurement-on-high-voltage-board

器件型号:TMS320F280049M

您好、香榭丽舍

由于 F280049M 具有内部 PGA、如果要在 高压套件上替换用于分流电流测量的外部运算放大器(原理图如下所示)、内部 PGA 的详细配置如何?

请提供帮助吗? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    作为针对64引脚 F28049M 的附加文件、使用内部 DAC 输出基准、并将信号从分流电阻器的两个端子连接到 PGA_IN 和 PGA_GND。 区别在于 PGA1/3/5在64引脚 F280049M 上使用相同的 GND、在100引脚 F280049M 上使用独立的 GND。 因此需要为每个 PGA GND 添加与所附文件相同的器件。

    e2e.ti.com/.../Potenza-Controller-PGA-Interface.pdf