请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049M 您好、香榭丽舍
由于 F280049M 具有内部 PGA、如果要在 高压套件上替换用于分流电流测量的外部运算放大器(原理图如下所示)、内部 PGA 的详细配置如何?
请提供帮助吗? 谢谢!
此致、
Linda
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
由于 F280049M 具有内部 PGA、如果要在 高压套件上替换用于分流电流测量的外部运算放大器(原理图如下所示)、内部 PGA 的详细配置如何?
请提供帮助吗? 谢谢!
此致、
Linda
Linda、
作为针对64引脚 F28049M 的附加文件、使用内部 DAC 输出基准、并将信号从分流电阻器的两个端子连接到 PGA_IN 和 PGA_GND。 区别在于 PGA1/3/5在64引脚 F280049M 上使用相同的 GND、在100引脚 F280049M 上使用独立的 GND。 因此需要为每个 PGA GND 添加与所附文件相同的器件。