This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-Delfino-EtherCAT 地理器文件混淆

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DELFINO-ETHERCAT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609858/tidm-delfino-ethercat-geber-files-confusion

主题中讨论的其他器件:TIDM-Delfino-EtherCAT

您好!

最近、我正在进行 EtherCAT 项目、我在 TI 网站上找到了完美的解决方案。 我想自己构建 TIDM-Delfino-EtherCAT、但它似乎有两个版本、一个仅用于 SPI 接口、另一个用于 SPI/EMIF。

但是、我只在 http://www.ti.com/tool/tidm-delfino-ethercat#1 页面上找到 SPI/EMIF 版本的设计文件。 我想知道 SPI 唯一版本在哪里。

此外、tidubq6a.pdf 显示 Altium 项目可用、我也找不到它。

谢谢、

迟浩田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将查看 TI 参考设计的存档文件夹、并对此进行更新。

    此致
    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!